结果:找到"PA 功放IC 距离增远",相关内容1000条
  • AT2401CPA功放芯片开发资料
  • AT2401C可兼容RFX2401CRT201,完全PIN对PIN兼容AT2401C产品开发资料1.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: RFX2401C RT201 PA,芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-06-24 10:21:00
  • 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
  • ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 传输 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
  • AT2401C与RFX2401C的竞争优势区别资料
  • AT2401C是一款面向ZigBee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路!该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。R...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA. 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-03 16:48:00
  • RT201C是一款可以兼容RFX2401C的射频芯片开发资料
  • RT201是完全集成的RFIC(RF前端集成电路),具有关键的RF功能。它在一个设备中集成了高效功率放大器,具有旁路模式的低噪声放大器(LNA),发送和接收切换电路,相关的匹配网络,谐波滤波器和分集开关。还集成了PA电源检测电路。RT201具有简单的低压控制逻辑,并且需要最少的外部组件。此外,RT201具有坚固的ESD和VSWR保护。RT201设计用于2.4GHzISM频段,并支持802.15.4和ZigBee标准。对于需要扩展范围和带宽的应用而言,这是理想的RF前端解决方案。应用领域igZigBee扩展范围设备„家庭和工业自动化„无线传感器网络„定制2.4GHz无线电系统„物联网„遥控器i...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA IC 射频前端 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-27 17:04:00
  • LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
  • LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA网络 低传输芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-24 16:44:00
  • 射频前端单芯片AT2402E,用于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac协议的无线通信系统
  • 深圳市动能世纪推出AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 前端射频IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 17:46:00
  • 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
  • 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
  • Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
  • 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
  • 远距离无线传输新方案ASR6505
  • 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
  • AT2401C与RFX401C兼容性技术参考规格书
  • 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZigBee,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: PA,大器 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-24 17:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: